在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
维护保养服务
                          support
                           
                           
                           

                          施耐德电气全生命周期厂商级服务

                           
                           

                          维护保养服务简介

                          电气设备是企业最重要的基础设施。电气设备的故障,不仅会影响供电的连续性,造成企业生产停顿,在某些情况下,甚至会危机人员生命安全,给企业带来经济效益和社会效益的巨大损失。因此,为保障电气设备的正常运行,降低事故发生概率,延长使用寿命,有效的预防性维护和检测工作就显得至关重要。

                          施耐德电气为您的电气设备提供厂商级的预防性维护及先进的预测性诊断,以确保您的设备符合各类标准并保障安全运行。同时,合同期内客户还可以获得多种服务承诺,如24小时热线、紧急备件供应及快速现场抢修等。另外,灵活的专家支持供您选择,如资产在线管理、专家远程诊断、定期现场巡检、系统安全评估等。

                          为您量身定制的维护计划,可以使您的设备得以安全健康运行,是最快捷、高效、可靠的服务解决方案。

                          maintenance

                          line

                          > 维护保养服务特点

                          • 设备制造商的厂家级维护,维护的有效性真正得以保证;
                          • 专门开发的诊断设备和软件工具,维护与检测技术业界领先;
                          • 全球统一的维护服务管理平台Zen Server,维护工作计划及技术执行统一,报告可追溯;
                          • 强大的服务团队,广泛的地域覆盖,服务质量严格有保障;
                          • 全年365天24小时热线支持; 
                          • 快速现场抢修承诺及快速备件发货承诺;
                          • 维护与诊断相结合,使预防性维护更科学、更有针对性、更有效;
                          • 多种合同选项,提供客户更多灵活性,便于结合实际选择合同内容;
                          • 与咨询服务相结合,使客户系统得到全面保障;

                          line

                          客户收益:

                          • 最大化运行时间
                          • 优化设备资产管理
                          • 控制您的维护预算
                          • 保证符合各类标准并保证安全

                          line

                          成功案例

                            
                           

                          联系我们

                           install-base  服务时间:
                          周一到周五;
                          08:15-18:00
                          周六09:00-17:00

                          400-810-1315转1转3

                           

                          样本下载

                           

                          热点链接