在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
备件管理
                          support
                           
                           
                           

                          施耐德电气全生命周期厂商级服务

                           
                           

                          备件管理简介

                          客户对于设备和系统运行的可靠性要求越来越高。生产过程中缺少重要备件可能导致巨大的经济损失。我们利用施耐德全球性的网络以及优化的物流链来提供高质量的原厂备件,以及按照客户特定需要设计的备件包,帮助您提高设备和系统运行的可靠性,最大限度地降低停工停产所带来的损失。

                          line 

                          > 备件供应

                          我们提供所有新老产品备件, 使用原厂出产元器件替换您的设备磨损件或实现您的设备升级,包括:施耐德电气全系列在售产品;根据不同产品系列需求, 退市3到8年的产品;部分退市超过8年的产品。

                          line

                          > 备件紧急供应

                          快捷的备件供应可确保及时解决突发问题。如果客户同我们预先订立了紧急备件供应计划,利用我们的特殊服务流程,我们可以提供24小时紧急备件供应,以将您的运营损失和风险降至最低。

                          line

                          > 备件管理咨询

                          我们拥有丰富的备件管理,系统支持的专业经验,我们将乐于为您设计提供各类备件管理方案,包括:现场应备备件清单,量身订做的备件计划,停产产品的备件方案及替代方案。

                          line

                          > 备件管家

                          当您不具备专门的备件库存管理人员, 我们的服务团队和物流中心将很乐于为您提供“备件管家”服务。“备件管家”服务将帮助用户梳理内外部采购管理流程,简化日常采购程序,盘点月度/季度库存,并及时调整备件计划,根据您的设备使用情况量身定制合理库存。同时,对于停产或特殊的备件, 我们为客户提供贴身服务,及时提供替代型号或从国外直接进口。

                          “备件管家”服务将带给您:

                          • 最快的备件交货期
                          • 备件保质期从用时起算
                          • 施耐德电气专业人员的技术支持
                          • 减少备件库存资金占用及备件管理人员占用

                          line

                          客户收益

                          • 原厂的设计和质量
                          • 备件供应有保障
                          • 帮助提高客户满意度 
                          • 节省成本
                          • 运行无忧


                          line

                          成功案例

                            
                           

                          联系我们

                           install-base  服务时间:
                          周一到周五;
                          08:15-18:00
                          周六09:00-17:00

                          400-810-1315转1转3

                           

                          样本下载

                           

                          热点链接