1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

机场 logo

能效管理合同服务

 
 

价值主张

解决方案简介:
- TAC能效管理合同服务(TAC Performance Contacting)旨在降低楼宇系统的能耗和减少低运营效率问题

客户收益:
- 无需初期投入或仅需少量投入,即可提高楼宇的综合能效,并从中获益
- 在充分确保顾客的安全和舒适度的前提下,最大限度的提高能效
- 通过诊断和培训,TAC 能效管理专家确保最大限度降低业主的风险,同时提供相关的持续商业价值

方案特点:
- 与客户进行全面的楼宇解决方案合作,按承诺的节能效益进行财务结算
- 客户参与专项项目设计:合同能源管理项目提供的解决方案可解决各种设施问题
- 单点责任制,客户可通过培训、可靠的措施和经充分验证的技术避免项目风险
- 环保、可持续性的解决方案,充分考虑了节能问题,确保获得最高的资本投入效益
 

解决方案架构

解决方案架构
 

主要特性

作为一项财务产品销售给业主,利用可靠的节能方案,改进业主资本效率。

  • 施耐德电气作为总承包商参与项目设计建造全过程
- 提供定制化方案
- 提供售后支持服务
- 持续监控、验证节能效果
 
 
 
 
 

解决方案相关产品

主要服务:
  • Energy saving audit and consulting
  • Energy saving project implementation including remedies