数据中心
      数据中心 logo

      数据中心

      行业趋势
       

      行业趋势

      客户需求:
      • 高密度
      - 传统数据中心无法满足新一代越来越高密度的 IT 设备对电源和制冷的要求
      • 灵活性
      - 大多数机房没有更多的空间来放置新服务器、存储设备和基础设施设备
      • 绿色数据中心
      - 能源成本占数据中心运营成本的比例越来越高,只有低于一半的电力用于IT负荷,而其余的电力则用于供电和散热系统等基础设施
      • 数据中心外包
      - 虚拟化带来更多的数据中心外包、主机托管等需求
      • 可靠性
      - 关键数据的安全对全球经济的影响越来越大
         

        施耐德电气提供

        • 更高的可用性解决方案,减少人为错误、减少平均恢复时间
              
        • 更好的灵活性,利用标准化的模块,可实现解决方案的快速配置、设计和安装
             
        • 模块化组件可有效较低总体拥有成本,可以实现"按需购买、渐进扩展"的分步投资模式
                
        • 为数据中心设计和优化的关键电力解决方案,用于满足不断增加的供电和制冷需求
                       
        • 强大专业的全球服务体系,提供整个生命周期的增值服务
         
         
         
         

        关键下载与链接

         

        成功案例

         
         
        •   美国。SuperNAP 确保系统100%正常运行,Symmetra Megawatt在半荷载时保证95%效率。使用标准的 Switch Communications 能够帮您在全球任何地方仅需18个 ...
        •   美国 ...