1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

数据中心 logo

灯光控制

客户如何实现更高效的能源管理?

  • 灯光用能占建筑物总能耗的比例因行业而异,最高可达40%。
           
  • 在节省能源费用的各种应用常用中,灯光控制绝对是最简便的方法。和传统方式相比,实施有效的灯光控制解决方案能轻易地节省高达50%的能耗。
 

应用中的解决方案或体系结构

  • 根据3个主要参数(时间、强度和人员存在状态)独立或组合状态,解决方案能自动地优化照明。
  • 实施灯光控制有很多选择,可以采用局部的、小规模的解决方案,如安装计时器,也可以采用非常复杂、量身定制的、同时也非常灵活的集中化解决方案,如把灯光控制嵌入到楼宇自动化系统中。
 
 
 
施耐德电气解决方案
施耐德电气解决方案安装的简易程度使用的简易程度节能潜力综合管理和控制


*******n/a


********n/a


*********