在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
电力能源
          电力能源 logo

          电力能源 解决方案: 架空 Nu-Lec 馈线自动化

           

           

           

          价值主张

          客户需求:
          - 经济繁荣推动电力负荷快速增长
          - 电力中断故障对电力公司损失增大:收入减少,设施硬件损坏,发电成本,客户满意度,监管惩罚
          - 电力中断故障对客户的损失增大:工厂损失,生产时间损失
          - 对电力质量改进的要求 / 期望更加普遍

          客户收益:
          - 架空线网络自动化可以将停电损失减少 90%
          - 网络生产效率提高 10 倍
          - 故障定位速度提高 20 倍
          - 供电恢复速度提高 10 倍
          - 网络自动化具有很强的可扩展性和灵活性(逐步引入),满足不断发展的用户需求
          - 与全 SCADA 项目相比,实施更轻松、更灵活、成本更低
          - 解决方案部署比全 SCADA项目实施 最高快 10 倍

          方案特点:
          - 经济高效的解决方案
          - 灵活的架构
          - 全面的架空线网络自动化解决方案
          - 适用于新建网络或现有网络改造
           

          解决方案架构

          解决方案架构
           
           
           
           
           

          关键下载与链接

           

          解决方案相关产品

          主要服务:
          • Electrical network studies
          • Commissioning
          • Installation
          • Medium voltage spare parts
          • Training on Power products
          主要产品和系统:中压电网的监测和控制
          • 架空控制开关柜(PTCC)用于保护、数据记录和通信
          • 用于高级保护、测量、网络诊断数据记录和灵活通信配件的ADVC控制器范围
          • 带有高级保护功能的数据记录和远程控制
          软件和人机界面(HMI):
          • Windows开关设备操作系统(WSOS)用于远程配置、控制和监测重合器和负载断开开关/分段开关
          • 界面友好的专用人机界面(HMI)
          通信支持:
          • 光纤、租用线路、PSTN、无线电、卫星、通用开放式协议