在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
石油天然气
        石油天然气 logo

        石油天然气 解决方案: 大型炼油和石化厂安全控制解决方案

         

         

         

        价值主张

        客户需求:
        - 保证流程安全,确保劳动力、环境和生产的安全
        - 遵循SIS安全标准

        客户收益:
        - 强大、易于使用的Modicon热备系统,为客户带来优势
        - 无需编写专门的程序代码
        - 自动IP交换,可以提供到SCADA的持续连接

        方案特点:
        - Modicon Quantum硬件平台
        - 专门的热备安全认证,可以在各个层次上实现的系统冗余
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

        主要特性

        主要特性
         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        主要产品和系统: