石油天然气
        石油天然气 logo

        石油天然气 解决方案: 大型炼油和石化厂安防监控解决方案

         
         

        价值主张

        客户需求:
        - 集成的定位视频安防系统可以满足最严格的防爆要求

        客户收益:
        - 受益于ExSiteTM防爆型视频安防系统系列产品
        - 包括一个集成光学功能包(IOP),带有自动聚焦摄像头和镜头模块,这些模块具有可编程功能和白昼/夜间选项

        方案特点:
        - ExSite在一个独立、易于安装的系统中组合了接收器、云台以及外壳
        - 视频管理系统可以包含多达2000个摄像头
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

        主要特性

        - ExSite防爆相机系统功能
        - 电解抛光的316L不锈钢结构
        - 接收器、云台和外壳,带有一个集成光学功能包(IOP)
        - 自动聚焦、高分辨率的集成摄像头/光学功能包
        - 屏幕上的罗盘、垂直旋转和缩放显示
        - 变速水平旋转:0.1到40/秒,带有成比例水平旋转
        - 垂直旋转范围为水平角度的+90到-90
        - 预设定位、模式、多种扫描模式
        - 可以针对逆向操作编程
        - 完全的2年持续日保修

        认证:
        - 等级I,组A和B,等级II,组E、F、G、T5
        - 等级I,1区,AEx d IIC,T5
         
         
         
         
         

        解决方案相关产品


        Pan/Tilt/Zoom (PTZ) 摄像头:
        • Spectra® Series
        • Esprit® Series
        • ExSite® Explosionproof Positioning Systems

        视频管理系统:
        • VMX300 视频管理系统;可查看及控制超过100个摄像头
        • VMX300-E 企业视频管理系统:查看及监控超过 2,000摄像头