在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
石油天然气
        石油天然气 logo

        石油天然气 解决方案: 杆式泵和容积式泵的控制方案

         

         

         

        价值主张

        客户需求:
        - 稳定的操作
        - 减少磕头机抽油杆的冲击
        - 保护机械设备
        - 节约能源
        - 取消在发电模式时用的制动电阻
        - 避免扭曲的动作(更平滑的动作)

        客户收益:

        - 专门针对这种应用开发的算法
        - 产品配置非常简单,仅需选择功能,并根据测量结果调节2个增益参数,不需要经常调整
        - 无需采用电机电抗器
        - 变频器根据系统的惯量改变输出频率

        方案特点:
        - 专用算法(能量适应)
        - 便于调节:只有3个参数
        - 没有外部或额外的设备来制动平衡锤
        - 能量节约:2/5点二阶比率
        - 系统机械设备保护
        - 用客户的计量单位显示:冲次/分钟
        - 没有电机电感器,与泵距离短
        - 通过分析电机产生的转矩值,检测泵杆的机械故障。
        - 当故障源(电源故障、过负载、低电压等)清除后,可以自动重新起动,保证运行的连续性
        - 采用磁通矢量控制方式,在低至1HZ时还可以控制电机转矩
         

        解决方案架构

        解决方案架构
         

        主要特性

        面板:
        - IP65 + 附加顶盖
        - 经过现场测试(风速:150公里/小时 – 温度:- 20°C至+50°C
        - 多用途设计(带有变频器;带有软起动器;直接起动)

        控制:
        - 直接起动:LCF1接触器 + 热磁保护
        - 软起动器:ATS 48,磁保护或熔断器
        - 变频器:ATV68或ATV71;特殊ENA系统;磁保护
        - 附件:无线调制解调器以太网;润滑油泵控制
         
         
         
         
         

        解决方案相关产品

        主要产品和系统: