节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

楼宇自动化控制

问题与需求

楼宇自动化及控制系统(BACS)覆盖系统和工程服务,为楼宇提供控制、监测、优化、操作及维护服务:

  • 机电设备(暖通空调系统,灯光,窗帘,配电等)
  • 安防(门禁控制,闭路电视(CCTV)等)
 

客户如何实现更高效的能源管理?

  • 在楼宇中,约80%的能耗源于暖通空调(HVAC)及灯光。
 
  • 楼宇自动化及控制系统(BACS)通过控制各种楼宇设备(HVAC,灯光,窗帘,配电,安防)实现节能,并且可以进行彼此间的相互优化,实现节约15%~30%的成本。
 
  • 运营服务可以通过楼宇自动化及控制系统(BACS)贯穿整个生命周期,得到最优的能效,使得最佳能效比成为可能。
 

应用中的解决方案或体系结构

  • 楼宇自动化及控制系统(BACS)包括:

   - 传感器和执行器
   - 通讯控制器
   - 网络设备
   - 监控软件
   - 工程工具和服务
   - 调试服务

  • 楼宇自动化及控制系统(BACS)更进一步的服务涉及:
   - 用能报告
   - 监测与发现问题
   - 绩效合同
 
 
 
施耐德电气解决方案
施耐德电气解决方案安装的简易程度使用的简易程度节能潜力方案的灵活性


*******


n/an/an/an/a