节能增效
能源可靠性与可用性问题与需求为了避免意外断电而损坏敏感性设备,一些行业要求采用可靠的电力供应。- 医疗机构就属于这种情况:医疗设备的可靠性是最重要的因素,这样才能保证患者的安全、降低医疗事故和相关惩罚的风险。 - 在数据中心等其他业务中,由于停机会造成很大的损失,因此基础设施的可用性是最重要的要求。因电力系统故障或断电引起的意外运营中断会对关键业务运行造成重大损失:生产损失、业务损失、危险的停机、重新启动消耗大量电力,以及总体收入损失。
不幸的是,电力公司提供的电力并不能达到很多客户应用所要求的可靠性和可用性(参见最近在意大利和美国发生的电网故障)。
电力网络经常受到各种干扰,必须根据每个领域对电力中断可以接受的程度进行有效的管理。 客户如何实现更高效的能源管理?实现这些目标的所有活动,包括以下4个改进计划:- 维护(改正和预防), - 现代化(新的设计研究和翻新), - 监控(预防性维护、谐波测量、电力消耗跟踪), - 管理(信息系统)
监控: - 关键在于快速跟踪电能干扰的传播并确定故障源 - 配电监控、警报、事件日志和电力质量等功能对电力质量状况进行监控,并且在即将发生电力故障时立即向相关人员发出警报。发生故障时,解决方案能够帮助用户快速进行故障排除,从而使流程快速恢复运行 如何优化基础设施的利用率: - 配电资产优化功能可以方便地自动生成负载档案文件,能够发现楼宇、楼层、馈电线、分区或设备(例如PDU、机架、机器)中隐藏、没有使用的容量。它还可以提供备用发电机设备的自动测试报告,从而使用户确信在断电时备用发电机可以正常工作 架构和设备: - 无论是在设计阶段还是运行过程中,通常都非常有必要安装能够 减轻电能干扰 (无论是内部的还是外部的,持续的还是偶然的干扰)效应的设备 - 可靠性:要求设备和流程完全运行
|