节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

优化能源成本

问题与需求

通过获得稳定的供电合同,最小化风险、最大化价值 - 是电能管理者和经营主管人员的优先考虑。

电力购买方通过签订对企业最有利的供应协定、投资那些能充分利用电价结构的方案,能优化能源成本。
 

客户如何实现更高效的能源管理?

  • 电能管理者通过分析电价结构、收集用电数据、进行假设分析,能有力地左右与电力公司的费用合约谈判。
- 买方如果有用电设备能源消耗、使用和购买方面的知识,就能在合约谈判占据优势地位。
- 电能管理者充分利用能源采购分析,整合多个用电设备的信息,就能减少整个企业的电气成本,降低能耗对企业财政的影响。

  • 根据电力公司的电价和用户的可控负载,用户可以通过各种方式降低能源成本。

  • 通过探测用电高峰的到来,把非必要的负荷转移到其他时段,能减少尖峰用电费用。用户可以用即时现场发电维持负荷水平而不需要设定新的负荷峰值。

  • 有些电力公司在炎热的夏天会因为装机容量不足或边际成本过高,而设计鼓励减少用电的优惠措施,用户可以利用这类优惠。需求削减协议能让用户享受优惠电价。作为交换,用户也要根据电力公司的要求暂时降低用电负荷。

  • 分时电价也是一种激励措施。用户可把负荷分配到电价低的时段,减少用电支出。

  • 避免无功功率是优化成本的另一途径。诸如变压器和电机等感性负载,不只使用有功功率,还使用无功功率。这类负载在交流电周期中吸收能量,储存在设备的磁场或电场中,然后在后续周期中又把电能释放回电源中。电力公司需要提供容量来支持这样的无功功率,因此无功功率收费逐渐被列入到电价表中。如果你的电价表有无功功率收费项,功率因数校正可以帮你避免这项费用。
 
 
 
施耐德电气解决方案
施耐德电气解决方案灵活性生产能力节省能耗创新性


******


*****


*********


********


**********


**********


**********