节能增效
能耗分析问题与需求基于历史数据、用能趋势和同类能耗标杆,能耗分析为用户提供掌握设备能源使用状况的方法。如果无法获取能耗数据,企业或组织就难以找到最能提高能源使用效率的环节。节能措施可能因此而收效甚微,或只在一开始有效但随着时间推移效用随之下降。企业或组织可能察觉不到设备费用账单中的重大漏洞。没有明晰的数据,能耗使用趋势就难以进行计算,能源使用行为可能会和企业或组织的利益相违背。 客户如何实现更高效的能源管理?能耗分析有一系列从简单到复杂的策略和方法:
- 适用于所有公共能源(水、空气、煤气、电力、蒸汽、 废气排放),能找出与提高能源使用效率最相关的环节,并能检测节能措施的效果
- 进行对比计算,预测未来趋势,加强识别节能环节、评价行动效果的能力
- 检测能源收费是否准确;在组织的各个层次实施问责制。把承担能源成本的责任分配到适当的层次,能激励用户明智的管理能源,从而减少整个组织的能源费用
- 建筑物或设备的所有者通过(分计费)分项/分户帐单系统向内部用户收取电费,能给予内部用户管理用电成本的权力和精明用电的动力 - 业主能为承租方最大化电气相关资产的价值,保证服务成本的回收。业主如分别向承租方收取能源使用费,可减少建筑物总耗能的8%-10%
|