问题与需求
利用各种产品、系统及服务,控制暖通空调设备,从而:
- 为居室提供所需的环境条件,提高舒适度及效率(温度,空气更新速度,湿度,CO², ...)
- 最小化能耗
- 降低其它费用(如操作、维护、修理等)
|  |
客户如何实现更高效的能源管理?
- 暖通空调依行业不同所用能耗比例也不同,最高可占 整体能耗的70%。
- 通过组合使用不同方法,可以为暖通空调 节省约15%~30%的能源成本
- 根据人员存在状态编写温度设定程序
- 根据楼宇实际需求,调整采暖及制冷能力
- 当感应到人员存在时,提高温度到舒适程度
- 根据人数或室内空气混浊度调整风量
- 空气的余热、余冷量回收利用
应用中的解决方案或体系结构
- 用于局部或中央控制(定时开关,自动调温器,时钟温度调节器,独立控制器)
- 为各区域提供优化的环境条件
- 控制暖通空调,如灯光控制、窗帘控制或安防系统等
- 电能服务,保证长年最大限度的节能及高舒适度,例如:
- 工程服务
- 调试
- 维护
- 电能报告
- 监控及发现问题