节能增效
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

工业与基础设施中泵与风机的应用

问题与需求

  • 工业领域中70%的电能消耗在马达运转上。而其中的33%用于控制泵或风机应用
  • 大多数泵与风机的应用都是软启动器DOL解决方案驱动的。也就是说,马达以全速运转并且获得流量的变化。当流量降低时,能耗的降低非常有限。当保持在正常流量的80%时,能耗保持在正常流量能耗的95%。已安装设备的节能潜力巨大
  • CEMEP(欧盟与欧洲电机与电力电子制造商协会)对欧洲市场进行了模拟。在这些应用中变频器的使用可以每年节省90亿欧元并且减少4百万吨二氧化碳排放量
 

客户如何实现更高效的能源管理?

  • 为了节能我们必须
   - 用变频器驱动马达,而不是接触器或软启动器
   - 移除限制设备(阀或节气闸)
  • 空调变频器可以调整泵或风机的速度,从而调整流量
  • 与传统的解决方案相比,节能效果显著
    -风机节能50%,一年内可以收回投资

    -泵节能30%,两年内可以收回投资


 

应用中的解决方案或体系结构

 
应用中的解决方案或体系结构
A) 不使用变频器的解决方案
根据电网的频率与极数,电机以固定的速度运转。
例如:60赫兹3600转每分钟
电机2极
调整流量的唯一途径是通过限制设备(阀),这样会产生浪费







B) 使用变频器的节能方案
变频器可以改变频率从而改变马达速度。
流量也会根据马达速度成比例变化
也不再需要节气闸和阀







C) 使用/不使用变频器的能耗对比
以风机为例
红色代表安装节气阀
蓝色代表使用变频器
保持正常流量的80%可以节能50%






以泵为例
红色代表使用控制阀
蓝色代表使用变频器
保持正常流量的80%可以节能 30%
 
 
 
施耐德电气解决方案
施耐德电气解决方案灵活性生产能力节省能耗创新性


******


*****


*********


********


**********


**********


**********
 
 
 
 

成功案例

 
 
  •   ...
  •   ...