This image can't be displayed


   
 

机器控制解决方案

 

> 首页

 
   
This image can't be displayed
 
 
 

物料搬运控制

 
 
material handling

挑战

您需要交付高度模块化的、高度灵活的传输系统,以更好地满足您的客户不断变化的需求,同时缩短上市时间,降低设备总成本。确保您的设备易于集成到用户环境,帮助您的客户更好地跟踪他们的产品,这些都是您一直面临的挑战。

    解决方案

    施耐德电气的输送系统解决方案都经过了测试、验证和文档化,可将运行成本降低高达50%。基于4种局部接线盒以及数种技术建议,我们推出的完整的解决方案以控制电机,这样就可以降低机器的制造和拥有的成本。基于4种局部接线盒以及数种技术建议,我们推出的完整的解决方案以控制电机,这样就可以降低机器的制造和拥有的成本。该解决方案为每款机械设备仅提供了一个功能块和一个联系点,从而确保了更好的灵活性。开发功能块时,我们为其增加了追踪功能,这样,就可以在任何时候、任何地点追踪产品是否符合规则。

    关注

    标准化的多轴系统可以用于多种直线运动


     

      
     
    了解更多

    了解更多 

     

     

    对产品和服务信息的要求

    contact your customer care center
     

    使用我们的选择器可以简化您的选择过程

    Magnifier
     

    关键下载

     

    相关页面

     

    相关视频