在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image




 
 
 

Preventa 安全产品

 
 
Safety banner
 
 
 

SISTEMA性能级别(PL)验证工具,基于EN ISO 13849-1

 
 

为支持EN ISO 13849-1标准,德国社会意外保险职业安全及健康研究所(BGIA)开发出了SISTEMA,这是一款可以免费下载的软件,开发人员和测试人员可以利用该软件来评估标准环境下的机器的安全性。
有了该工具,设计人员就可以基于标准的指定架构去模拟安全相关控制组件的结构,该工具还可以自动计算可靠值(提供不同详细级别),包括所达到的性能级别。

 

使用SISTEMA,可以向输入对话框逐步键入相关风险参数。各参数变化可以立即显示在用户界面上,其影响会显示在整个系统中。
施耐德电气为其安全器件推出了软件库,该库包含了相关的可靠数据。这些数据可以导入SISTEMA,也可以与之组合。有了这两种操作,就可以避免耗时的表格讨论和公式计算,而且,最终结果也可以打印在一份总结性文件里面。

逐步提示…

  1. 从IFA网站下载SISTEMA软件 
  2. 安装SISTEMA软件
  3. 下载SISTEMA用施耐德电气库 
  4. 用SISTEMA软件打开库文件

机器安全

关键下载

机器安全

关键下载

  
 

 

 

扫描二维码,了解更多

 

服务支持

 

快速链接

 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

关键下载