This image can't be displayed


   
 

机器控制解决方案

 

> 首页

 
   
This image can't be displayed
 
 
 

机器安全

 
 
machine safety:human life is the most important....
 

新机器 - 《欧洲机械指令》

作为机器制造商,从2010年起,您必须执行新的《欧洲机械指令2006/42/EC》。该指令有一个很大的变化,直接影响到安全控制系统设计的新标准。  
 

帮助您轻而易举地达到所需的安全机器和标准级别

> 不要犹豫了,现在就执行新的标准吧,在我们一步一步地帮助下,这将会很简单: 

机器安全指南 

选择正确的安全链解方案 

评估您的机器的安全性

了解机器安全指南的变化。 

TÜV 认证的9个施耐德电气安全链解决方案,可以满足要求达到的安全级别。

关于控制标准EN ISO 13849-1 简单应用的软件辅助工具

 

对机器生命周期的安全态度

从设计阶段起,就应该考虑到安全问题;且必须贯穿于机器生命周期的各个阶段—设计、生产、安装、改造、运行、维护以及最后报废。

 
 

执行“功能安全”理念


新的功能安全标准旨在鼓励设计人员更多地考虑降低每个独立风险所必需的功能,以及要实现这些功能需要什么性能。
新标准考虑到了安全电路组件的可靠性,这就意味着必须量化合规的可能性,而且,你必须了解您的安全机器功能的相应级别。


 
 
 
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 

关键下载