在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
   
 

机器控制解决方案

 

> 首页

 
   
 
 
 

安全链选择器

我们的“安全链解决方案”可以帮助节省成本和机器设计时间

 
 

我们的“安全链解决方案”都获得了认证,可以帮助改造您的机器,使其符合新的功能标准。该方案将互相兼容的产品组合起来,可以实现安全功能,包括已获认证的原理图以及相应安全级别的计算。

在您根据新的《欧洲机械指令》获得机器认证证书的过程中,这些文件就像是一份补充文档,可以为您节省时间和成本。

您可以根据您所需的安全级别和应用,利用我们的安全选择工具,轻松地选择我们的安全链解决方案。

我们建议您与我们的专家联系,他们可以为您提供建议。 

Search in Progress...

Loading
  
 
了解更多

了解更多 

对产品和服务信息的要求

contact your customer care center
 
 
 
 
 
 

(*)确定要求达到的性能等级(PLr)

 

      可用风险图表帮助确定(见图)。

     S = 受伤的严重程度
     S1 = 轻伤(一般可恢复)
     S2 = 重伤(一般不可恢复),包括死亡

     F = 危险动作发生的频率和(或)暴露时间
     F1 = 极少到较少,和(或)暴露时间短
     F2 = 经常到一直,和(或)暴露时间长

     P = 避免危险或者降低危害的可能性
     P1 = 在某些条件下是可能的
     P2 = 几乎不可能

     L = 对风险降低无所助益
     H = 对风险降低做出了很大贡献

风险图表 

(**)安全停止的种类

国际标准EN/ISO 13850 规定了紧急停止设备的功能要求和设计原则。

该标准适用于所有机器,无论其使用何种能源控制该功能。
    

该标准允许两种类型的停止:

  •  类型0:通过立即断电停止,或者切断与危险组件的机械连接,
  • 类型1:控制式停止:继续给制动器供电,使机器停止下来(比如制动),
               当机器停止下来后切断电源。
        

 上述两种停止方式的选择由相关机器的风险评估确定。