技术常见问答

询问问题

BSP和NPT接头规格是什么意思,怎样选择配合?


公制螺纹
为直螺纹,表示为:M螺纹尺寸×螺距,与匹配的螺纹配合,依靠密封圈端面密封。
BSP螺纹(British Standard Pipe)
直螺纹:同匹配的直螺纹配合,依靠密封圈端面密封。
斜螺纹:同相同的直螺纹或斜螺纹配合,依靠螺纹涂层密封。
PT 英制管用推拔螺纹,55°圆锥管螺纹
PS 英制管用推拔螺纹用平行螺纹
NPT螺纹(National Pipe Thread)
NPT为美国斜螺纹标准ANSI B2 1968,60°圆锥管螺纹,
与同样标准的螺纹配合,依靠螺纹涂层密封

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?