技术常见问答

询问问题

用XCS**系列安全开关实现的安全解决方案,安全控制等级最高是多少?

最高4级。
用XCS**系列安全开关实现的安全解决方案,根据选用的安全控制模块和接线方式不同,符合EN 954-1的安全控制等级最高为4级。详细信息,请参考安全开关与安全模块产品建议接线方案。
但注意从2012年1月1日起EN 954-1标准已经过期,新的安全标准为EN/IEC 62061和EN/ISO 13849-1,因为新安全标准要求“功能安全”是由整体系统决定设备的安全等级,所以单一原件不再有安全等级概念,我们将提供产品的B10(10%部件失效时的操作数)参数,供用户计算整体安全等级时使用。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?