技术常见问答

询问问题

XCS-DM编码安全磁开关资料中的"Sao"、"Sar"是什么意思?为什么XCS-DMC和XCS-DMP的接近方向是六个方向,XCS-DMR的接近方向是两个?

Sao是 "肯定断开距离",Sar是"肯定触发距离";XCS-DMC和XCS-DMP外形类似长方体,如图1、2、3所示有三种安装方式,接近方向为六个;XCS-DMR外形为圆柱形,如图4所示,接近方向为两个。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?