技术常见问答

询问问题

如何理解样本SCDOC1188(2008.09)第11页的失电进行锁定的XCSE的操作实例中的各个状态。

这里设备共有六种状态,分别如下:
1、开门断电,此时防护装置打开,电磁线圈也失电,处于检修维护阶段。
2、检修完毕,线圈通电,门此时仍然是可以打开的,由于防护装置没有闭合,此时仍然不能启动机器。
3、闭合防护装置。
4、线圈断电,门被锁定,此时可以启动机器,为正常运行阶段。
5、停止指令。
6、线圈通电解锁,此时门可以被打开,进行检修维护工作。
这里三极触点的状态,对应防护装置的位置:闭合是为原始状态,开启为动作状态。电磁线圈触点的状态对应电子系安全的状态。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?