技术常见问答

询问问题

XCSE53**金属型安全开关工作原理

1.开关原理图说明:

⑴电磁线圈
⑵线圈辅助触点及线圈接线端子:E1-E2是线圈接线端子;43-44是线圈N/O瞬动触点51-52是线圈N/C瞬动触点。
⑶安全触点:插片插入时(如图中虚线部分)其三组触点的状态如图所示。
⑷图中红线部分:21-52是必须连接的安全预置电线,用以保证其失电时锁定的功能。
⑸GN和OG及X1螺钉:
GN是绿色二极管指示插片被插入和锁定状态;
OG是橙色二极管指示插片被拔出状态;
X1是两指示灯向外部引出回电源的接线端子。
2.实物参考:

        3箭头依次为上图⑵、⑶ 及 ⑸中的X1端子。
3.符合EN 954-1的安全控制等级1的接线应用说明:

当插片被插入且锁定后21-22安全触点闭合,线圈E1-E2失电即51-52线圈N/C瞬时触点保持闭合。由于21-52是必须连接的安全预置电线,用以保证其失电时锁定的功能。所以电源正极经过F1、51-52触点、21-22触点后到达外部的启动按钮给接触器线圈X供电后回到电源负极。此时GN二极管通过X2和X1结点获得电源点亮,用以指示插片被插入和锁定状态。当插片被拔出21-22安全触点先断开,线圈X失电GN熄灭。之后13-14、33-34安全触点才闭合,OG二极管经过F1、33-34触点和X3及X1结点获得电源点亮,用以指示插片被拔出状态。特别指出13-14安全触点作为冗余结构存在。如果21-22由于故障等原因没能有效断开线圈X的回路,13-14也将会把线圈X短接从而保障当必要条件失去时(此处指插片没有被插入且锁定)接触器不能闭合,电动机M不能得电运行。此外43-44线圈N/O瞬时触点可以用来指示安全开关线圈得失电情况。当线圈E1-E2得电后开关解锁,或通过钥匙解锁装置,可以强制开启互锁设备,从而拔出插片并断开21-22安全触点。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?