技术常见问答

询问问题

PreventaTMXUSLT安全光幕,产品替代说明。

December31,2009,安全保护类产品中的XUSLT安全光幕停产,取而代之的新品是XUSLB和XUSLD安全光幕。
XUSLB安全光幕是基于小型化设计,而XUSLD安全光幕基于优化型设计。两种产品功能更加多样,添加了诸如弱化、哑音功能,更适合产品的实际应用。
新品XUSLB和XUSLD安全光幕的价格较XUSLT降低20%到30%,两者的外形尺寸、连接电缆、附件通用,同时具备环保RoHS认证。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?