技术常见问答

询问问题

脚踏开关选型要点是什么?

脚踏开关系列为XPE,选型时要注意:
1)    材质:有金属和塑料两种,分别应用于重型、高风险,和轻型、低风险的场合。
2)    踏板:分单踏板和双踏板(型号结尾加D)。
3)    是否带保护盖。保护盖可以避免因为操作人员的动作或者落下的物体引起的无意操作。
4)是否带触发装置。触发装置的作用是把踏板锁定在休息位置,需要通过肯定动作来控制踏板。
5)触点动作步数。有1步或2步两种。
6)触点的选则。可选用一组N/C+N/O或两组N/C+N/O触点。
7)颜色。

另外,金属系列还有模拟量输出的脚踏开关XPE*9可供选则。
对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?