技术常见问答

询问问题

客户选择了安全模块XPSAV11113,询问延时输出的时间如何设定?

安全模块XPSAV1113的前面板布置如下图:

正常情况下,黄色LED“Config. Time Delay”灭,则前2列LED反映相应的输入和输出状态;按下“Time Delay”按钮,则黄色LED“Config. Time Delay”亮,此时DISP.2指示当前设定时间。同时按下“Time Delay”和“OK”按钮至少1S,则黄色LED“Config. Time Delay”闪烁,配置模式激活,此时DISP.1和 DISP.2显示的都是当前设定时间,再次按下“Time Delay”按钮,DISP.2显示新的设定时间(DISP.1仍然显示原始设定时间),连续按下数次直至需要的设定时间,然后按下“OK”按钮,DISP.1和 DISP.2就都显示当前设定时间并且黄色LED亮。设定完时间后必须重新给模块上电。

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

使用频率;提供者 陈占英;首次创建日期2009-6;难度系数1;使用范围 内部

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?