技术常见问答

询问问题

客户应该如何选择和使用XPS安全控制模块?

1. 首先要评估机器设备需要达到的安全控制级别。这是根据对机器设备所做的危险性分析(事故发生时对人身伤害的严重程度、事故发生的频率和/或持续时间、事故的可预防性)来决定的;
2. 确认需要监控的输入信号的类型。例如:急停开关、安全门开关、安全拉线开关、安全光幕、门磁开关、安全地毯等;
3. 需要监控的输入信号的数量。确认采用单通道、双通道或多通道;
4. 模块需要输出的通道的数量和类型。包括肯定动作安全触点的数量、数据输出常闭触点数量、固态输出触点数(到PLC)及延时触点的数量;
5. 是否需要对所控制的输出设备(如接触器)的工作状态进行监控;
6. 控制系统所需要的复位方式。如排除故障后手动复位,或通过某种控制元件(如重新启动复位按钮)来手动复位。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?