技术常见问答

询问问题

AS-interface安全运行监视器的功能。

为满足控制系统安全保护方案要求,减少额外的设备投入,传感器和执行器AS-interface智能接线系统顺应市场要求而变,将标准的过程信息和有关安全的信息通过同一条电缆进行传输。使控制系统安全防护等级提高到EN-954-1标准的4级。
       具体做法是通过增加一个ASi安全运行监视器ASI SAFEMON*和安全信号接口,与其它标准AS-interface部件一起连接到黄色电缆上,使安全功能集成到AS-interface智能接线系统中。安全信息仅在ASi安全运行监视器ASI SAFEMON*和安全信号接口之间进行交换。而对标准AS-interface部件透明,过程信息不受任何影响。因此,已经安装的AS-interface智能接线系统可以升级为具备安全功能,不必更换已有部件,不需要额外接线。
       具备ASi安全运行监视器ASI SAFEMON*和安全信号接口与其它标准AS-interface部件的智能接线系统拓扑结构如下。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?