技术常见问答

询问问题

AS-interface安全运行监视器运行模式。

安全运行监视器ASI SAFEMON*有三种运行模式,启动模式、组态模式和保护模式。
         启动模式,加电后安全运行监视器进行自检。自检通过,如内部组态寄存器存储有效配置,将配置上传后进入到保护模式。自检通过,如内部组态寄存器未存储有效配置,则进入组态模式.
         组态模式,通过内置串口与安装了ASISWIN2软件的PC间交换监测到的错误信息。进入组态模式除上述启动模式因安全配置失效丢失自动进入该模式外,另有三种方法进入。其一,更换安全接口的从站后,按压一次面板“Service”键;其二,通过内置串口与安装了ASISWIN2软件的PC连接,在ASISWIN2应用软件对话筐发送已设置停止密码将安全运行监视器由保护模式转换到组态模式;其三,通过内置串口与安装了ASISWIN2软件的PC连接,AS-interface智能接线系统处于失电状态,在ASISWIN2应用软件对话筐发送停止信息将安全运行监视器由保护模式转换到组态模式。
         保护模式,安全监视器的运行状态,安全监视继电器输出按照其所组态安全接口从站运行状态而闭合或断开。ASISWIN2应用软件的PC可观察总线诊断信息。一旦监测到错误发生,安全监视继电器输出立刻关断。再次检测,如错误信息消失,安全监视器返回保护模式;如错误信息依然存在,安全监视器保存并锁定错误信息,只有通过相应开关操作才能返回保护模式。进入保护模式的操作有诸如在ASISWIN2软件组态模式下发送启动指令、启动模式下内置的组态有效、更换安全接口从站后2次按“Service”键。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?