技术常见问答

询问问题

AS-interface安全运行监视器如何更换。

确认AS-interface安全监视器版本不小于Version2.12,更换故障安全监视器步骤如下:
1,   拆除故障安全监视器的电源、通讯线。
2, 安装新的安全监视器(电源L+/M/FE、通讯AS-i+/AS-i-)和所有相关接线。
3, 加电使新的安全监视器自动进入“组态模式”。
4, 故障与新的安全监视器不加电,用编程线连接新的安全监视器。
5, 按压故障安全监视器面板上的“Service”键,存储的安全组态信息开始传送。READY黄色LED点亮。
6, READY黄色LED熄灭,安全组态信息传送结束,断开编程线。
按压新安全监视器面板上的“Service”键,安全组态信息生效。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?