技术常见问答

询问问题

ASI SWIN2安全运行监视器配置软件在线诊断/复位,需要注意的问题。

如果软件ASI SWIN2在线诊断/复位“Diagnosis / Service” 对话框中的Simulate slave---模拟从站被选中,则从站地址2或4自动分配给模拟从站,与其相应的控制逻辑中的从站无效。同时,为使能模拟从站,要求总线地址1或3不在安全监视的从站范围之内。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?