技术常见问答

询问问题

安全检测解决方案之安全地毯

对机器设备及工作人员的安全保护中,有些场合不宜采用安全围栏、安全防护门、安全光栅对危险区域进行安全保护。如在一些大型注塑机械、冶金机械中,经常需要到机器内部危险区域进行维护和调整,此时需要保证人员进入时机器转入安全状态、在外部无法启动机器,这种情况下,出于设备成套、操作便利、保护范围等诸多因素影响,显然无法使用安全防护门。另外,在有些需要且可以使用安全防护门的场合,出于方便和美观的考虑,也有可能不愿意采用安全防护门。
上述两种情况中,为了实现对进入危险区域人员的安全保护,可以使用接触式的安全保护装置。在这一类安全保护装置中,安全地毯是很有特色,也是应用非常广泛的一种。
通常情况下,安全地毯用于保护经常有人行通过的危险区域。当有人经过或站在安全地毯上时,安全地毯能够检测到所受的压力,并通过开关输出装置输出一个断开信号。由于安全地毯经常会有人甚至车辆通过,因此要求其结构要非常坚固。对于一般的安全地毯而言,其组成结构通常如下,最外层是特殊的橡胶材料,具有很高的耐磨性和防水性,能够承受多种化学物质的腐蚀。在橡胶材料里面,是两块非常坚固的钢板,这两块钢板用来确定安全地毯的形状,并承受安全地毯所受的压力。在两块钢板的中间,就是安全地毯的核心——压敏元件,为了保证安全地毯在整个面积内其安全保护功能均有效,在两块钢板中间布置了许多压敏元件,这些压敏元件串联在一起,形成两条输出通道,只要有一个压敏元件动作,其所在的输出通道就会输出断开信号
1.XY2 TP安全地毯
XY2 TP安全地毯与XPS AK或XPS MP安全模块共同使用,可达到EN954-1标准中安全控制等级3的要求。
XY2 TP安全地毯遵从一下标准:EN292、EN1050、EN60947-5-1、EN954-1、EN1760-1、EN60204-1、UL508、CSA C22-2第14部分。
XY2 TP安全地毯在与XPS AK或XPS MP安全模块共同使用,通过了c UL us和BG认证。
2.XY2 TP安全地毯安全保护装置的设计流程

 

3.XY2 TP安全地毯检测范围与危险区域之间最小安全距离计算
EN999标准定义为依据,人工计算。
通过“安全保护区域设计软件”SIS CD 104200,辅助计算安全距离,并配置材料选型。


 

4.XY2 TP安全地毯与安全模块XPS AK构成的安全装置
XY2 TP安全地毯与XPS AK安全模块共同使用,可达到EN954-1标准中安全控制等级3。

 

5.XY2 TP安全地毯安装

 

6.XY2 TP安全地毯功能测试
XY2 TP安全地毯与XPS AK或XPS MP安全模块共同使用构成的安全保护装置,需要进行的功能测试。
安全模块加电,人员在单片及多片安全地毯上行走,保证单片安全地毯承重不低于20kg,多片安全地毯承重之和大于35kg的要求。安全地毯构成的安全检测回路必须动作,继而安全保护装置继电输出节点断开,使机械设备停止,保护进入危险区域的人员。
7.XY2 TP安全地毯维护保养
一般情况下,XY2 TP安全地毯无需特殊的维护,建议用户定期对XY2 TP安全地毯与XPS AK或XPS MP安全模块共同使用构成的安全保护装置进行测试。
确定安全地毯检测周期,其检测测试周期需要参照,如安全地毯功能测试标准、安全模块认证标准、意外的破损等因素综合确定。
多数情况下,如出现某一片安全地毯的更换,其他安全地毯及安全模块继续使用,必须通过功能检测,确保由XY2 TP安全地毯与XPS AK或XPS MP安全模块共同使用构成的安全保护装置功能有效。
全地毯采用特殊的重载NBR塑料、抗冲击结构,具有各种标准和公制规格可供选择,单片压铸结构、不会发生剥离,对各种酸、碱、盐等化学物质的腐蚀有优异的抵抗能力,耐车轮碾压,工作寿命超过一百万次。安全地毯在机器操使用频率;提供者和所有危险运动之间形成了一个保护区,通过这种区域保护,最重要的是可以保障人员的安全。
安全地毯的典型应用场合包括:焊接机器人、橡塑机械、装配机械、材料处理、包装机械、冲压机械、压力机械、汽车制造领域、钢铁冶金行业。
备注:已接市场部通知该产品2012年12月停产。

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?