技术常见问答

询问问题

当继电器RXM2*安装在不同型式底座时,最大热电流是多少?

继电器RXM2*的额定热电流是12A;分离式底座RXZE2S108M的额定热电流是12A;混合式底座RXZE2M*的额定热电流是10A;经济式底座RXZE1M*C的额定热电流是7A;当继电器RXM2*安装在RXZE2M*及RXZE1M*C时,电流不得超过底座常规热电流的值。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?