技术常见问答

询问问题

RM4UA3*系列和RM4UB3*系列继电器有何区别?

首先RM4UA3*系列电压测量继电器检测电压和电源电压是分开的,电源电压接A1和A2端子,测量电压接B1/B2/B3和C端子;而RM4UB3*系列单相电源控制器的检测电压即为电源电压,无需单独供电,被测电源电压接到L1和L3端子上;其次两者功能不同,RM4UA3*系列只能检测过压或欠压,通过面板上的最下端旋钮可设置是过压(>)或欠压(<),最上端的旋钮设置具体的过压或欠压门限值,继电器在检测到过压或欠压时释放;而RM4UB3*是窗口模式设置,通过设置检测电压的上限和下限值,从而确定了一个电压检测区域,检测电压在区域内继电器正常工作,在区域之外继电器释放,相当于既可以检测过压也可以检测欠压。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?