技术常见问答

询问问题

时间继电器RE11RAMU上的端子Y1如何应用?

RE11RAMU是双功能的时间继电器,其功能图和接线图如下所示。当用于功能A(延时导通)时,Y1悬空。当用于功能At(延时导通,累积计时)时,A1、A2接通电源时,Y1和电源保持接通。Y1和电源断开时开始第一个时间t1的计时,若在Y1与电源再次接通之前t1达到T,输出动作;若t1<T的时候Y1又和电源接通,t1时间会被记住,输出不动作。当Y1再次与电源断开时,开始t2的计时,若t1+t2达到T,输出动作;若t1+t2<T的时候Y1再次和电源接通,t1+t2会被记住,输出不动作。此后同理,不再赘述。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?