技术常见问答

询问问题

RE48系列时间继电器如何配套使用?

①时间继电器本体:

RE48ATM12MW 8针单功能、RE48ACV12MW 11针双功能、RE48AML12MW 11针多功能、RE48AMH13MW 8针多功能

②IP20基座螺钉连接导轨安装:

RUZC2M用于8针   RUZC3M用于11针

③IP20基座螺钉连接背面接线:

RE48ASOC11AR用于11针

④IP20焊接连接器:

RE48ASOC8SOLD用于8针   RE48ASOC11SOLD用于11针

⑤设置保护面板:

RE48ASETCOV

⑥IP64保护前盖:

RE48AIPCOV

配套关系为:

PCB板安装:①

导轨安装:①+②

11针前面板安装螺钉接线:①+③+⑤+⑥(要求IP64时选择⑥)

11针前面板安装焊接接线:①+④+⑤+⑥(要求IP64时选择⑥)

8针前面板安装焊接接线:①+④+⑤+⑥(要求IP64时选择⑥)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?