技术常见问答

询问问题

MVnex和MCset的断路器操作有什么不同?

MCset有4个位置,分别是工作位置、摇入摇出位置、试验位置和退出位置。断路器合闸时位于工作位置,打到摇入摇出位置后,可以用手柄操作断路器的移入移出,试验位置可以打开柜门,打开柜门后,拔下航空插头,打到退出位置,可以移出断路器。

MVnex只有3个位置,摇入摇出位置和试验位置合二为一。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?