技术常见问答

询问问题

SF1/SF2(35kV)二次接线图中有一个SE位置接点,起什么作用,状态是怎么变化的?

SE为合闸回路串联常闭接点,称为跳闸保持接点。SE接点装于跳闸线圈下方,与跳闸线圈和跳闸按钮构成机械联锁。其作用是在电气和机械两方面对跳闸和合闸回路切换之间实现闭锁,防止同时合分所造成的跳跃或烧毁线圈。

机械方面:SE与断路器本体上的跳闸按钮和钥匙锁构成联锁。当操作断路器时,首先将钥匙插入,解除分闸按钮和SE的闭锁状态,这时允许合闸。

电气方面:SE与跳闸线圈构成联锁。当断路器跳闸时,跳闸线圈撞针击发,SE接点打开,切断合闸回路。避免在跳闸动作发出时马上电气合闸而造成的跳跃或机械合闸造成的合闸线圈长时间带电而烧毁。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?