技术常见问答

询问问题

DM1-A可以选用几种断路器,有什么区别?

有两种断路器可选,分别是SF1和SFset。

SF1可以配合标准的电流互感器CT和电压互感器PT及综合继电保护装置Sepam。额定电流630A1250A可选。

SFset只能配施耐德专用的传感器元件和电子保护装置VIP(VIP不需要辅助电源)。额定电流只能到630A。现在VIP200被替换成VIP300。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?