技术常见问答

询问问题

VIP300保护继电器的接线原理?


VIP300自供电保护继电器适用于配电系统中,它可提供对中压/低压变压器的保护,工业变电站的进出线保护,提供相间故障和接地故障的保护。VIP300自供电保护继电器,有电流互感器供电,无需辅助电源,它驱动MITOP低能耗脱扣器。VIP300制定的电流互感器的型号为:CRA:200/1;CRB:1250/1。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?