技术常见问答

询问问题

VIP300自能式保护继电器传感器测量范围?

用于SM6断路器保护的VIP300保护继电器,所配套Csa、Csb电流传感器测量范围:

Csa X1 10A--50A;   Csa X4 40A--200A

Csb X1 63A--312A;  Csb X4 250A--1250A

用于RM6断路器保护的VIP300保护继电器,所配套Cra、Crb电流传感器测量范围:

Cra X1 8A--80A;    Cra X4 20A--200A

Crb X1 63A--312A;  Crb X4 250A--630A

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?