技术常见问答

询问问题

CSH120/CSH200的输入电阻是多少?

CSH是专用于Sepam 的零序CT。我们不能使用其他保护的时候使用CSH,也不能将其他的CT用于Sepam直接作为零序电流接入(除了使用CSH30/ACE990)。所以CSH的内阻工厂不提供。不过我们提供了连接CSH的电缆规格:最小电缆截面0.93平方毫米,单位长度电阻<100毫欧/米,最小绝缘电压:1000V。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?