技术常见问答

询问问题

pam20,40,80的通信接口怎么配?

Sepam 20,40,80都有三种通信附件可选。ACE949-2(2线RS485),ACE959(4线RS485)或ACE937(光纤)通信接口。以上三种通信接口都不含和Sepam之间的电缆CCA612。

Sepam 20,40只能选其中的一个组成通信网络。Sepam 80可同时选择其中的两个附件组成两个相互独立的通信网络。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?