技术常见问答

询问问题

是否可以使用4线网络接口ACE959用于2线485通讯?

4线RS485网络接口ACE959可以用于2线RS485通讯网络。需要把ACE959上的端子Tx+(B)和Rx+(B’)短接,Tx-(A)和Rx-(A’)短接。

如果使用了2线RS232/RS485转换器ACE909-2,需要

-Tx+/Rx+(B/B’)连接到ACE909-2的L-端子上

- Tx-/Rx-(A/A’)连接到ACE909-2的L+端子上

(由于ACE959内部极性相反)

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?