技术常见问答

询问问题

Lexium 23C报错,错误代码为ALE04,如何处理?

故障描述:手册中对此故障代码的解释为保留,实际情况为伺服驱动器检测到编码器反馈信号异常;
故障原因:(1)干扰导致; (2)编码器电缆故障;(3)编码器本身故障。
需要采取的措施:(1)按照手册进行接地处理,必要时直接对电机进行接地处理;
(2)要对同电柜中变频器或伺服本身(如果不是屏蔽动力线)的动力输出线采取隔离措施,如穿铁管等;
(3)如果是客户自己制作的编码器电缆,注意电缆的长度和电缆的线径要求;
(4)更换电机。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?