技术常见问答

询问问题

Lexium 23C报错,错误代码为ALE11,如何处理?

故障描述:编码器异常;
故障原因:(1)编码器电缆故障; (2)干扰导致;(3)编码器本身故障。
需要采取的措施:(1)检查编码器电缆,特别是客户自己做电缆,可能是接线错误或接触不良。
(2)要对同电柜中变频器或伺服本身(如果不是屏蔽动力线)的动力输出线采取隔离措施,如穿铁管等;动力电缆布线和编码器电缆分开20mm以上;
(3)如果是客户自己制作的编码器电缆,还要注意电缆的长度和电缆的线径要求;
(4)更换电机。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?