技术常见问答

询问问题

Lexium23和Lexium23 Plus的区别有哪些?

主要区别为:
1. LXM23 plus的LXM23A增加了CANopen通信功能;LXM23系列没有CANopen功能;
2. LXM23 plus系列BCH电机中自带编码器分辨率为20位,而LXM23系列3KW以下电机带编码器分辨率为2500线;
3. LXM23 plus增加了快速输入功能;
4. LXM23 plus驱动器体积略有减小。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?