技术常见问答

询问问题

PLC通过Modbus RTU和LXM23 plus通信,数据格式是怎样的?

例如,读写P1-09这个参数格式如下:
读出1000rpm,
发送:02 03 01 12 00 02 65 C1
返回:02 03 04 03 E8 00 00 49 43
写入3rpm的数据格式。
发送:02 10 01 12 00 02 04 00 03 00 00 81 AE
返回:02 10 01 12 00 02 E0 02
注意:读出和写入的数据,高字节和低字节都是相反的

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?