技术常见问答

询问问题

TCSCCN4F3M3T停产了,应该使用什么型号来替代?

部分情况下,可以替换为VW3M3805R010。
这两个型号的产品的具体区别为:
TCSCCN4F3M3T  一头SUB-D,一头RJ45      SUB-D侧无终端电阻;
VW3M3805R010 一头SUB-D,一头RJ45      SUB-D侧有终端电阻;
有终端电阻的接口,不能布置在CANopen总线网络的中间部分,否则终端电阻后面的设备无法正常通信。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?